This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200 -采用共源极配置的独立充电/放电路径双向背对背 NFET

Guru**** 2503375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, UCC27517A-Q1, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912851/bq76200-bq76200---separate-charge-discharge-path-bidirectional-back-to-back-nfets-in-common-source-configuration

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: UCC27517A-Q1UCC27517A

您好!

      目前、我们在54V EV BMS 应用中使用 BQ76200来驱动高侧开关路径的单独放电、充电和预放电 FET;

     请帮助紧急作出反应,以便作出以下澄清;

         -+ Bat 至负载+ (放电 路径)-使用共源配置中的双向(背对背串联) NFET 进行开关;

             -由 DSG 信号控制;  

             -用于栅极所放置的10M 电阻器的共源极;

        -+  Bat 至充电器+(充电路径)-使用共源配置中的双向(背对背系列) NFET 进行开关;

             -由 CHG 信号控制;  

             -用于栅极所放置的10M 电阻器的共源极;

         -+ BAT-负载+(预放电路径)-使用共漏极配置中的双向(背对背串联) P-FET 进行开关;

             -由 PCHG 信号控制;  

             -一个10M 电阻器,放置在两侧电源与栅极之间;

注意:充电和放电路径是独立的;一次只需打开一条路径;

当栅极由 BQ76200驱动时、请确认针对单独充电和放电路径的双向开关实施是否正常;

如果将 Load+分别连接到 PACK 引脚 和+BAT 分别连接到 BQ76200的 BAT 引脚、则放电栅极驱动是否能够在上述配置中正常工作;

           - DSG FET 驱动的电荷泵可以工作/导通 N-FET (采用双向共源配置)、即使负载+为0V 时也是如此?  

谢谢、此致、

Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    放电应有效切换。  PACK 引脚应遵循 Load+端子。

    电荷将不会有效切换、CHG 的范围是从 BAT 到电荷泵电压。  如果在 FET 关断时 Charger+下拉、电池侧 FET 将在源跟随器模式下再次导通。  请参阅 http://www.ti.com/lit/slua952 、了解在 BQ76200等 CHG 引脚上使用阻断 FET 的注意事项。

    共漏极 P-ch 将不起作用。  一侧的压降将通过10M 电阻器打开另一侧。  栅极 驱动器中使用二极管。  

    是的、当负载为0V 时、电荷泵可以打开共源 N 沟道 FET 的 DSG、电池侧 FET 是传统的放电 FET、另一个 FET 在关断时充当二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         感谢您的回答。

    考虑到放电路径、

           -我们假设这是可以的,正如您确认的那样,采用通用源背靠背配置的 NFET;

           -只需确认、如果不需要将源极引脚连接到 BQ76200的任何引脚;仅将 LOAD+输出连接到 BQ76200的 PACK 引脚;在该配置中、FET 只需使用 DSG 引脚驱动即可打开和关闭;  

    考虑充电路径;

         考虑到二极管朝外以确保安全,我们遵循了共同来源;

         -请帮助确认、我们是否可以遵循此单独充电路径中的共漏极配置使其正常工作、以及  http://www.ti.com/lit/slua952中采用 BQ76200的图10或图15所示的阻断 FET 电路; 此外、充电器的充电+输入不能连接到 BQ76200的 PACK 引脚、因为负载(放电)和充电是单独的路径;

        此外,最坏的情况是,如果我们在共源极配置中将充电路径的电池侧 FET 短路,它应该按预期正常工作;

    考虑预放电路径;

          -要使其与双向 FET 配合使用、

               我们是否可以使用公共源配置;
               -或如您所述,请告知在各个门中使用二极管的情况;

    请紧急确认;

    谢谢、此致、

    Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    对于 DSG、无需连接到源。  DSG 以 PACK 引脚和 CP 引脚为基准进行驱动。

    对于 CHG、背靠背 FET 没有理想的连接。  选择适合您系统需求的方法。 正确、BQ76200的 PACK 引脚用于系统说明中的 LOAD+连接、不连接充电器的 CHART+。   如果您将电池侧共源极连接的 FET 的栅极短接至源极、则它将关闭。CHG 引脚将上拉至 BAT、您将需要以某种方式限制来自该引脚的电流。  您可能会看到有关器件关断的应用手册。

    对于预放电、可以使用栅极下拉或 P 沟道的共源极连接中的二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         感谢您的确认。

    对于放电配置中的预放电路径 FET

           -使用共漏极 PFET 配置时,您能否解释或分享示例/参考(在每个 FET 栅极中二极管的连接节点上);

           -当使用共源 PFET 配置时、假定 PCHG 电压始终取决于 PACK 或 BAT 之间的最高值;

        • PCHG =[最大值(BAT、PACK)](关断时);PCHG =[最大值(BAT、PACK)- 12V](接通时);

                              因此、在共源 PFET 配置中、FET 会正确导通和关断;请确认;

        •  注意:串联电流限制电阻位于预放电 FET 和 Load+节点之间;

    电荷 FET;

          -目前、我们计划使用 与 http://www.ti.com/lit/slua952 ( BQ769x2)图10相同的共漏极双 NFET (阻断 FET 配置);以避免电池到充电器侧负载的泄漏(在使用单个 FET 时发生);

                 -对于使用 CHG 驱动信号的单独充电路径开关、请紧急确认此电路是否与 BQ76200配合工作正常;

    最后、除了上述所有这些高侧开关;低侧冗余开关路径

    -我们使用 UCC27517A-Q1驱动器(由12V 供电)在低侧(BATT 和负载之间)切换双向(背靠背)共源 NFET 开关; 只有一个10M 电阻器(与齐纳二极管并联)位于共源极与栅极之间; 驱动器的 GND 连接到 BATT-;OUT 引脚用于驱动栅极

            - 请确认此部件是否足以驱动此低侧双向 FET 配置;

    谢谢、此致、

    Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    对于预放电、我不知道图。  我们通常不建议这样的背靠背连接。  将二极管添加到栅极路径、检查电流以避免泄漏。  如果连接用于预放电、则在预放电开启时 BAT 应为高电势。   当预放电关闭时、如果一个充电器位于 LOAD+引脚上、PCHG 引脚应该跟随 PACK 引脚上升、使 LOAD+保持 FET 关闭。

    对于充电、阻断二极管可以避免泄漏。  如果您需要快速关闭它、它将提供应用手册中所述的泄漏路径、并进行适当的设计。  如果您需要在充电路径上提供短路保护、请提供足够的栅极驱动以实现快速关断。  根据您的系统需求进行设计并检查性能。

    UCC27517A 是一款功能非常强大的驱动器、应该能够控制背靠背 FET。  您可能会注意到、由于它驱动至 GND、因此它没有与 FET 源极连接。  UCC27517A 的驱动速度将快于 BQ76200、使用栅极电阻器根据需要减慢开关速度、以避免损坏电池电感产生的瞬态。