您好、先生、
我有一个与 VBAT 引脚连接到保护 IC 的 BAT_P 或 OUT 引脚有关的问题。
我看到了 VBAT 引脚通过100K 欧姆连接到电池组正极端子的简化版原理图和引脚说明。
但是,从关于“选择 RBAT”的详细声明中提到电池不应连接到 VBAT 引脚。 您能否帮助解释并让我知道哪个连接正确且更稳定?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ian:
VBAT 引脚用于监测电池的电压、以实现电池过压功能。 如果您不需要或不想使用此功能、可将 VBAT 引脚连接到 VSS。
如果您想使用 BQ24314的电池 OV 功能、则需要感应 VBAT 引脚上的电池电压、但这应该是感应连接、而不是高电流连接、 并且应按照所示段落中的说明通过一个大电阻器进行连接。 由于偏置电流 IVBAT、大电阻器会增加一些误差、但如果 IC 损坏、最好允许低阻抗连接。