This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314:bq24314

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912549/bq24314-bq24314

器件型号:BQ24314

您好、先生、

 我有一个与 VBAT 引脚连接到保护 IC 的 BAT_P 或 OUT 引脚有关的问题。

 我看到了 VBAT 引脚通过100K 欧姆连接到电池组正极端子的简化版原理图和引脚说明。

 

 

但是,从关于“选择 RBAT”的详细声明中提到电池不应连接到 VBAT 引脚。 您能否帮助解释并让我知道哪个连接正确且更稳定?  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    VBAT 引脚用于监测电池的电压、以实现电池过压功能。  如果您不需要或不想使用此功能、可将 VBAT 引脚连接到 VSS。

    如果您想使用 BQ24314的电池 OV 功能、则需要感应 VBAT 引脚上的电池电压、但这应该是感应连接、而不是高电流连接、 并且应按照所示段落中的说明通过一个大电阻器进行连接。  由于偏置电流 IVBAT、大电阻器会增加一些误差、但如果 IC 损坏、最好允许低阻抗连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您提供信息。

    如果是,我对9.2.2.1的说法感到困惑。 您能否帮助确认这意味着什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    它说使用 RBAT 电阻器。  直接连接到引脚会更简单、更便宜、但它说不会这样做。   

    如果器件熔化成一个总线、但不接地、则 IN 可以连接到 VBAT。  您希望 RBAT 在外部使用其电阻来限制电流。  如果电路板上的导电污染物使引脚短路、也会发生类似的情况。   污染物也会使电阻短路、通常您需要一个干净的电路板、并避免单个故障导致问题。