This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940 16s 电池测量原理图查看

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912977/bq76940-bq76940-16s-battery-measurement-schematic-review

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-010074

尊敬的团队:

客户使用以下原理图进行16节电池的测量、但测量的电压错误。 您是否愿意帮助查看原理图?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    与 TIDA-010074相比、我不会发现电路的基本拓扑存在问题。  运算放大器不同、所示的 TLC27L2BIDR 列出了任一输入的-0.2至3.5V 共模输入范围。  我无法识别 V-连接、您可以检查输入是否在放大器的范围内工作。