This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:稳压器的恒压降

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM137, TPS7A47, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913224/lm317-constant-voltage-drop-from-regulator

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:LM137LM337

无论输入电压如何、所需的重新稳压器要求都会提供10V 的压降。 对于35至60V 的输入电压、输出将为25至50V。 它将使用输入进行跟踪。

对于60V 输入、输出为50V、对于40V、输入输出为30V。  

通过运算放大器调节(反相缩放)输入电压并将其驱动到 LM137基准是否能够处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knute:

    您需要多少电流、最大输入电压范围是多少? 如果您将基准电压-10V 驱动至 VIN 以下、我们的 TPS7A47可用作跟踪 LDO。

    我们还有一些跟踪 LDO。

    所有这些建议的这个问题是它们的额定输入电压不是60V。 所有这些选项都必须悬空、以避免超出绝对最大额定值。  

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、忘记了负面迹象。  它是负稳压器。  输入电压为-60至-35伏、电流为400mA。  

    对于-60V 等的输入、输出将为-50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会使它变得更难。 我们没有任何额定电压超过-40V 的负 LDO。 可以悬空 LM337 (只要不超出其绝对最大额定值)  

    可以通过一种方法将其用作具有外部电路的跟踪 LDO。 我以前从未见过它。  

    但愿这对您有所帮助。