This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:整个温度范围内的最小阴极电流

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913097/tl431-q1-minimum-cathode-current-across-temp

器件型号:TL431-Q1

大家好、

您能否提供最小阴极电流的最大值以在整个温度范围内进行调节?  尤其是在125C 下

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    我们在整个温度范围内没有 Ika (min)的最大值。 一般经验法则是增加比 Ika (min)高50%的电流、以考虑温度变化。

    我会使用1mA 或更大的 Ika 来确保器件在整个温度范围内具有足够的电流。