This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:系统依靠电池运行时的 PMID 最大输出电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913191/bq21061-pmid-maximum-output-current-when-system-running-on-battery

器件型号:BQ21061

您好 TI 团队

我计划在 我们的可穿戴项目之一中使用 BQ21061、在选择器件之前有以下问题:

1:系统在 无 VIN 且仅连接电池时可通过 PMID 输出消耗的最大输出电流是多少。

需要 BATFET 峰值电流详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大绝对 PMID 放电电流为1.5A