This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:最大输出电容

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913190/lm25145-maximum-of-output-capacitor

器件型号:LM25145

你好

是否可以使用 LM25145设计以下条件?

输入电压:20V

输出电压:12V

输出电流:2.5A

OCP 值:3A

输出电容:5000uF

如 有可能、请提供一个基准电路。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    最大输出电容通常由器件软启动时间和相应的器件电流限制决定。

    如果软启动时间过慢、器件本身将达到电流限制并且无法启动。

    i= cdv/dt

    其中 c 是输出电容、dv/vs 是0至 Vout、dt 是软启动时间。

    如果器件启动进入负载状态、则负载电流将进一步减去电流限制的裕度。由于电流限制基于峰值电流、因此除了电感纹波的一半之外。

    这是设计计算器 https://www.ti.com/tool/LM25145DESIGN-CALC

    以下是 EVM https://www.ti.com/tool/LM5145EVM-HD-20A

    这两种工具在开始设计时可用作参考。