This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:减少软启动时间(&L);1ms

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912913/tps548b22-reduce-soft-start-1ms

器件型号:TPS548B22

大家好、

我很确定答案是否定的、但我想无论如何我都会检查:是否可以将停止/启动标称速度增加到任何低于1ms 的值?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正确、遗憾的是无法将软启动时间缩短至1ms 以下、因为它是内部生成的斜坡、此斜坡的最快设置为1ms。