This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:输出纹波

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912526/tps53355-output-ripple

器件型号:TPS53355

尊敬的团队:

该器件能否在输出电压下满足6mV 的要求?

我们可以对原理图进行离线讨论。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这应该可以通过正确的输出滤波来实现。 噪声是否需要小于6mVp-p 全带宽或具有20MHz 带宽? 这会影响所需的滤波类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将标记为已解决、因为讨论已移至电子邮件