This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:相对于输出电流的最小输入电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912513/tps2561a-minimum-input-current-with-respect-to-the-output-current

器件型号:TPS2561A

大家好、

客户要求 TPS2561A 相对于输出电流的最小输入电流。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不清楚你的问题。

    但输入电流与输出电流相同。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    TPS2561A 是一款具有2个故障输出和2个 EN 输入的双电源开关。 我知道 EN 电流和电源电流在微安范围内。 因此、我们可以考虑输入电流与输出电流相同、因为损耗可以忽略不计。 我认为这可以回答客户的询问。  

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo