This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:802.3at/AB OCP 规范

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910850/tps2373-802-3at-ab-ocp-specification

器件型号:TPS2373

大家好、

我的客户对 POE OCP 规格有疑问。

您能否帮助检查触发 PD/PSE OCP 的情况、例如:

1.上电期间或上电后的浪涌电流额定值?

或持续时间内的最大加载电流值是多少(? ms)

3.是否有任何其他情况会触发 OCP

如果 PSE 和 PD 部分规格不同、请告知它们。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    请参阅数据表中的下图:

    说到 PD、通常 OCP 事件由负载触发、因此它在很大程度上取决于直流/直流设计。

    为了帮助保持隔离、您能否在您想要更多 OCP 信息的特定 PSE 器件上创建新的 E2E 帖子? 这将通知我们的 PSE 工程师。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的反馈。

    我的客户还要求提供802.3ax 规格作为参考、TI 能否为他们提供文档?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    他们可以在 IEEE 网站上找到这些标准。

    以下是802.3at 标准的链接:

    https://ieeexplore.ieee.org/document/5306743

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师