This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:UCC256402的环路增益公式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, TL431, UCC25640EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910712/ucc256402-loop-gain-equations-for-the-ucc256402

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: TL431UCC25640EVM-020

我缺少 UCC256402的环路增益公式、比如 IRES/VFB 的公式是什么? 数据表中有详细的设计过程,但它没有提到环路增益?

就像 TL431周围的组件一样-如何选择极点/零点?

此致

Kim N Madsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清问题中的 IRES 是什么?它是谐振电流吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    数据表声称:"混合迟滞控制(HHC)–一流的瞬态响应"-但没有详细的设计方法来实现"一流的瞬态响应"

    我们以评估板 UCC25640EVM-020为例。

    用户指南: SLUUBX3B

    C1/C17中从 FB 节点到谐振电流的增益是多少?

    TL431周围的补偿电路给出了一个零点:R22/C26、极点 C25/R22、中频增益 R19/R22 -选择这些来提供特定的响应-但未详细显示如何实现? 所示为测量的环路增益、但未显示其模型或计算结果。

    是否有 ac-pspice 模型? 甚至是瞬态模型

    此致

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 HHC 上、您能否查看数据表第8.3.1节? HHC 设计与 VCR 相关。  

    在反馈环路补偿设计中、我联系 EVM 设计人员、了解 EVM 反馈环路补偿的设计方式。 我将在我获得它后提供它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    是的第8.3.1节讨论了 HHC 的设计、但没有用于计算从 VCOMP (FB)到谐振电流的增益的公式。  

    它指出:

    "总之、HHC 解决了以下问题:•帮助 LLC 转换器实现出色的负载瞬态和线路瞬态•将小信号传递函数更改为一阶系统、从而通过•频率补偿轻松实现极高带宽固有稳定性"

    因此、如果它是一阶系统、则应该有一个从 FB 节点到谐振电路中电流的公式。

    最好获取 EVM 反馈环路设计。

    谢谢

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    是否有适用于 UCC256402的 SPICE 模型?

    Rgds

    Kim n Madsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 Spice 模型。 但我们有一个 Simplis 模型

    https://www.ti.com/lit/zip/slum684

    基于分析开发的一阶系统模型如下所示。 通常、II 型补偿可用于补偿一阶系统。

    EVM 使用 III 类补偿进行性能调整、例如实现更宽的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    感谢您提供 Simplis 模型的链接-是否会有 TI-SPICE 模型? 我们没有 Simplis 计划。

    从哪里可以获得 EVM 环路设计?

    此致

    Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计团队没有计划使用 TI-Spice 模型。 您可以向您当地的 TI 销售人员发送申请以申请 TI-Spice 模型。 销售人员将帮助推动这一发展。

    环路设计当前基于我发送给您的公式。 将在循环设计中添加当前 Excel 电子表格计算器。 但现在不提供此功能。