This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:询问 TPS23756 POE 设计

Guru**** 2525800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912864/tps23756-asking-for-the-tps23756-poe-design

器件型号:TPS23756

大家好、

客户正在设计 TPS23756 POE。

TPS23756能否通过 T2P 通知系统 MCU PSE 连接是 POE 还是 POE+?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    T2P 引脚检测 PSE 是否为2类(PD 4级、25W)。  

    早在只有 IEEE802.3.af 标准(高达13W)时、人们就将新的 IEEE802.3.at 标准(高达 25W)称为"PoE+"。

    25W 以上的任何功率都称为"PoE++"

    但是、PoE++不是 IEEE802.3.bt 标准。  

    因此、T2P 引脚显示是否存在有效的 IEEE802.3.at 25W PSE。  

    这有道理吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师