This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:输入电压最小范围

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913027/tps22990-vin-minimum-range

器件型号:TPS22990

大家好、团队、

我可以发现 TPS22990建议将最小输入电压低至0.6V。
我想知道 TPS22990的允许绝对最小限制是多少。
如果它用于0.6V 电源轨、我们需要考虑一些变化。 (假设+/-5%、+/-30mVpp)
我可以在 Vbias 上施加足够的偏置、例如3.3V。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    欢迎使用 E2E!

    我们可以保证的最小输入电压是数据表中列出的值(VIN = 0.6V)。 即使略低于0.6V、我们也无法保证器件将保持导通或关断。

    此致、

    Andy Robles