This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1原理图查询

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912984/bq40z50-r1-bq40z50-r1-schematic-query

器件型号:BQ40Z50-R1

你(们)好

我的客户采用 BQ40z50-R1进行设计时、CMOS 是两个并联 的 CSD17577Q3A Vgs、仅为1.5V、无法充电。

请帮助检查随附的原理图。

e2e.ti.com/.../BQ40Z50-3S2P_3575606CC47E_-_3575EF8DFE56_.pdf

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    尝试将 PBI 引脚(引脚1)上的电容增加到大约10uF 或更高一些。 驱动栅极的电荷泵通过该电容器消耗功率。 如果 PBI 电容不够高、则驱动多个栅极也可能导致监测计欠压。

    此致、

    Wyatt Keller