This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:IC 的 CC 模式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913102/ucc28722-cc-mode-of-the-ic

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件:UCC28704

您好!

数据表中给出了 VCCR 为330mV。 我想了解这是 CS 引脚电压 CC 模式的计算值还是固定基准。 Vcst (最大值)给出为780mV、我想知道 CS 引脚基准是如何突然从780mV 变为330mV 的、还是使用 tdm/TSW 和780mV 简单计算得出330mV。  

在 CC 模式下运行时、开关频率和 CS 引脚基准是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UCC28704中、一旦系统进入 CC 模式、次级侧工作占空比被钳位至0.475、因此 VCCR = 0.475*750=356mV 被用来计算 IOCC&R。 UCC28722中是否使用了类似的 Duty=0.423 (330/780)方法? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28722和 UCC28704是使用 FM/AM/FM 调制方案的 DCM 转换器。  峰值电流、最大频率、变压器一次侧磁化电感和变压器匝数比设置 为 最小输入电压。  这些公式可在 UCC28722数据表的第8.2.2.3节中找到。  DMAGCC 的限制为0.425。

    当以这种方式在最大负载下进行设计时、Dmag = 0.425且 IPP (max)等于 VCST (max)/RCS = IPP (max)

    为了帮助了解 FM/AM/FM 调制 DCM 控制方案、请参阅 UCC28722数据表的图15。

    满负载时、内部 EA 为5V、峰值电流为 VCST (max)/RCS、并在 fsw (max)下运行。  随着负载降低、EA 电压将从5V 降至3.5V。  为了控制占空比、转换器将降低开关频率、同时保持 IPP (max)。

    随着负载持续降低、EA 输出将达到低于3.5V、并以28kHz 的固定频率运行。  随着负载持续降低、EA 输出将从3.5V 变为2.2V、从而将初级峰值电流从 VCST (max)/RCS = IPP (max)降至 VCST (min)/RCS = IPP (max)/4。  这是电流振幅调制区域(AM)。

    出现 AM 调制区域的原因是为了降低变压器(((LPM*IP^2)/2)中的能量,以帮助降低转换器在20kHz 以下运行时的可闻噪声。

    随着负载下降、 EA 输出将从2.2V 转换为0.75V、同时保持 IPP (max)/4、并将通过降低频率再次降低占空比。  这是较低的 FM 频带。  一旦 EA OUT 降至0.75V、转换器将以大约650Hz 的 fsw (min)运行。

    此致、