This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660应用问题

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910467/tps2660-tps2660-application-questions

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS2660来限制浪涌电流。 有一些问题:

1、DS 表示 IN 引脚至少需要连接0.1uF。 此输入电容器是否为必需电容器? 由于它对浪涌电流测试有一定影响、客户希望确认是否可以将其移除。

2.客户不需要 OVP 和 UVP 功能、如何处理 OVP 引脚和 UVLO 引脚? 我们是否可以将这2个引脚保持悬空?

3. SHDN 引脚有一个内部上拉电阻器和 AVDD 电源。 该电阻器和 AVDD 电源的值是多少? 由于客户希望器件在加电期间处于关断模式、然后由 MCU 启用(MCU 由另一个电源轨供电)、因此需要在\SHDN 引脚中添加一个外部下拉电阻器。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    1A)输入端需要0.1uF 的最小值、以便在输入端的快速转换率瞬态期间为器件提供帮助

    2A) 如果不需要欠压闭锁功能、则必须将 UVLO 端子连接到 IN 端子。

     无法在 TPS2660上完全禁用 OVP。 但是、您可以使用外部电阻器将 OVP 设置为高于55V (例如60V)。
    对于60V、OVP 设置、
    将490k Ω 电阻器从 IN 引脚连接到 OVP。
    在 OVP 和 RTN 之间连接10k Ω 电阻器。

    3A) 1M Ω 和2.7V

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    对于   \SHDN 引脚上的第三个内部上拉电阻器问题、电阻器的最小谐振是多少(我假设您的答案1Mohm 是典型值)?

    kΩ、对于限流电阻器、数据表中显示 RILIM≥5.36k Ω(最大值为2.35A)。 客户是否可以改用5.1kΩ?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我将与团队进行核实、并告诉您1Mohm 电阻的容差。  

    我们尚未评估 Rilim 值小于5.36kOhm 时的器件行为、无法保证器件功能正常。 对于更高电流的应用、请提出 TPS2663解决方案。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    下面是 SHDN 引脚组件的详细信息。

    AVDD 电压-> 3.6V 至4.3V

    SHDN 引脚的开路电压-> 2V 至3.4V

    内部上拉电阻= 1M、容差为+/-20%。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的帮助!

    此致、