This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:恒流驱动

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911450/tlc5947-constant-current-drive

器件型号:TLC5947

您好!  

我们有一个使用 QTB QBTO46-UVA LED 的项目。 我们将 LED 排列为6x4阵列、并使用 TI LED 驱动器芯片 TLC5947来实现恒定电流驱动。

我需要你的帮助。 我有2个问题:

我们使用 TLC5947 4输出。 每个输出驱动6个 LED、标称 LED VF 为3.5V、因此6个 LED 为21V、VLED = 21V。 如果我们施加 VLED 21V、它似乎是恒压驱动、而不是恒流驱动。 我看不到任何反馈(在芯片的一侧?) 以稳定电流。 请告诉我吗?  

2.我们的客户需要在 LED 烧坏时发出 LED 故障通知。  6个 LED 串行在一起。 当一个 LED 烧坏时、LED 处于开路或短路状态?  是否仍有电流流流过6个 LED。 我需要这些信息来设计我们的故障检测电路。 我是否应该检测穿过6个 LED 的电压(如果烧毁 LED 短路、总电压低于正常电压)或流经6个 LED 的电流(如果烧毁 LED 开路、则无电流)?

顺便说一下,客户不想使用微控制器,因此没有 SPI 接口和灰度。

谢谢。

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:因为我们不使用 SPI 接口、所以我将使 SIN/Sout/SCLK 引脚悬空。 但我不确定如何处理 XLAT 引脚、是否厌倦了 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chang、

    1) 1)您需要为输出引脚上的饱和电压留出一些余量、如数据表中的图6所示。 每个输出都是灌电流、当 输出引脚上的电压足够时、可以驱动稳定的电流。

    2) 2)您可以检测输出引脚上的电压是否存在故障状态。 例如、如果 VLED 为23V、VF 为3.5V、则 Vo 通常应为2V。 当 LED 短路发生时、Vo 将被驱动并高于阈值。 当 LED 开路时、Vo 将悬空并低于阈值。

    3) 3)不明白您的观点。 如果不使用该接口、如何控制 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。