This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:TPS568230#39的测试文档最大负载(8A)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912275/tps568230-test-document-for-the-tps568230-s-maximun-load-8a

器件型号:TPS568230

您好!

您能否提供任何文档来测试 TPS568230的最大负载(8A)?
非常感谢。
此致、
JH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能告诉我们您想要的更详细的项目吗? 让我检查一下我们是否有。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢你的答复。

    我需要的所有 数据都能在最大负载(8A)下测试 TPS568230。

    例如、如果可靠性报告中有 TPS568230的最大负载测试项目。 请告诉我。

    我在 TPS568230的可靠性摘要中找不到最大负载的测试信息。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、我发现 Webench 可用于此部件、您可以运行仿真以进行完整的负载评估。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢你的帮助。

    很抱歉,您能否提供模拟以外的实际测试结果?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @,发送电子邮件到张裕昌的 tidotcom,我将向您分享一些数据。 让我们关闭这个线程。

    裕昌