This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:PPD 对 Vppden 没有反应

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912298/tps23730evm-093-ppd-does-not-react-to-vppden

器件型号:TPS23730EVM-093

您好!

我现在正在使用 TSP23730EVM-093。 我正在尝试验证 PPD 引脚的功能。 我想在菊花链 PoE 应用中使用此 IC、在该应用中、由于线路上的电阻损耗、电压甚至会下降到30V 以下。  
数据表声称、"将 VPPD-VSS 升高到2.5V 以上可启用热插拔 MOSFET、激活 TPH 和 TPL 并关闭分级。" 但是、我不会在 EVM 上观察到这种行为。 无论 PPD 设置如何(连接到 VSS 或来自分压器的特定电压)、输出负载(直流/直流转换器)始终在35V 左右(Vdd-VSS)打开/关闭。  

具体而言、我测量如下:

PPD 配置 负载开启时的电压
VDD-VSS
负载关闭时的电压
VDD-VSS
PPD 绑定到 VSS (J5保留打开) 35.7V 35.4伏
J5短接、100k-15k 默认分频器 35.6V 35.5V
J5短接、100k-22k 分频器 不会打开以保护  
超过6V 时的 PDD
不会打开以保护  
超过6V 时的 PDD
J5短接、100k-11k 分频器 35.7V 35.5V

注1:使用100k-15k 分频器和100k-11k 分频器时、TPL 和 TPH 根据数据表变为低电平(二极管 D7和 D8导通)。 因此、它以某种方式检测到 PPD 引脚上存在电压并将 TPL 和 TPH 推至低电平、但未相应地调整 UVLO。

注2: 使用100k-22k 分压器时、当 Vdd-VSS 约为33V 时、PPD 引脚上的电压接近6V。 如果接近35V 的开通/关断电压、我可能会非常接近此引脚的绝对最大额定值。 因此、我宁愿不进一步增大电压。  

当然、PPD 引脚上的负载未在大约25V 的电压下打开/关闭。  

我有什么问题吗? 请听我说。

另一个重要的观察结果。 PPD 引脚的电压不应大于6.5V。 但是、使用 EVM 上的100k-15k 分压器和57V 的上电压阈值时、甚至可以经历7.4V 的电压! 我知道它是为较低的电压设计的、但您不应在 J3连接器处声称"42-57V"(请参阅原理图)。

此致、
1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    数据表声称、"将 VPPD-VSS 升高到2.5V 以上可启用热插拔 MOSFET、激活 TPH 和 TPL 并关闭分级。" 然后您观察到:

    "注1: 使用100k-15k 分频器和100k-11k 分频器时、TPL 和 TPH 根据数据表变为低电平(二极管 D7和 D8导通)。 因此、它以某种方式检测到 PPD 引脚上存在电压并将 TPL 和 TPH 推至低电平"

    因此、您缺少的唯一测量值是确认热插拔 FET 在 PPD 高于2.5V 时是否闭合。

    请理解、热插拔 FET 导通和"负载导通"的行为非常不同。 热插拔 FET 导通的指示是连接了 VSS 和 RTN。 负载导通与初级和辅助电路、直流/直流设计和线路 UV 之间的变压器匝数比有关。

    PPD 不是为了调整 UVLO、因此整个设计在较低的输入电压下工作。 否则、该设计将在19V 输入下工作。  

    感谢您的反馈。 J3连接器是辅助电源输入连接器、可在42V-57V 之间工作、因此有效。  

    PPD 应启用较低的输入电压、因此需要考虑将分压器设置为19V-30V 的输入范围(以24V 输入为中心)。 这样、用户就可以了解他们可以使用这种较低的输入电压打开热插拔 FET。 因为辅助系统的24V 输入很常见。 然后、他们可以根据这些信息设计项目。 此设计不用于 为 PPD 使用57V 输入、因为57V 是最高输入电压。 您是否理解这种矛盾?

    请理解、此板用于显示/评估 IC 的行为。 如果您可以使用输入电压确认 PPD 的行为、但不需要 DC_DC 在24V-57V 的输入电压范围内工作。 这被视为宽输入电压设计、我们决定为直流/直流转换器提供传统的 PoE 输入范围。 评估 PPD 时、请施加在器件范围内的电压(~19V-46V)。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的回答。  

    没错、我忘了查看直流/直流启动的条件。 LineUV 是其中一个明显导致直流/直流以35V 启动的参数、我忘记查看此参数。

    您也是正确的、当查看 RTN-VSS 以查看热插拔开关何时打开时、PPD 引脚上的电压实际上大约为2.5V。

    我知道 MOSFET 导通和直流/直流导通是单独的事件。  

    现在、当我调节 LineUV 时、我能够在低于30V 的电压下开启直流/直流、这是我想要实现的目标。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    1月