This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100:-80mV ~ 0.25V 问题

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911307/lm66100-lm66100--80mv-0-25v-question

器件型号:LM66100

我们使用 LM66100来比较 BAT 和3.3V
VIN--BAT 电压(3.2V~2.7V)
CE-3.3V (3.135~3.465)

当 BAT = 3.2V 3.3V = 3.135时
这将遇到 VCE-Vin <80mV Vin-VCE <250mV 的情况

我是否可以询问 IC 是处于二极管模式(关闭)还是 MOS 模式(开启)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    欢迎使用 E2E、LM66100的一个缺点是当在 VIN 引脚和 CE 引脚上施加的电压值非常接近时。 您提到的器件状态可以是关闭或打开。 我们只能在电压差异超过数据表中描述的 von 或 voff 阈值时保证器件的导通或关断状态。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles

    我有疑问。

    当 VIN 处无 BAT 时、仅为3.3V 输入。

    VIN 浮动是否正常?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将引脚悬空通常不是一个好主意。 由于器件的行为取决于 VIN 和 CE 引脚上的电压值、因此如果电压保持浮动、我们将无法保证其特性。  

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Andy Robles

    原理图如上所示,我能否移除红圈内的电阻器?

    此致