This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:输出电容值

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912885/tps563201-output-capacitor-value

器件型号:TPS563201

尊敬的所有人:

关于"表2. 建议的元件值"、输出电容器的值是否为实际值? 这是否包括直流偏置规格?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    数据表中的表2建议使用标称值。 但用户应考虑不同直流偏置或温度下的降额。 TPS563201EVM 中使用的输出电容器为22uF/10V/1206。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当我使用该电容器时、实际容量为7.5uF、符合直流偏置规格。
    还可以吗?
    客户的输出为5V、但纹波很大。

    此致、
    PAN-M