This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:标牌 LED 显示屏驱动器概念

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957, TLC59581, TLC59582, TLC59213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912547/tlc5957-signage-led-display-drivers-conception

器件型号:TLC5957
主题中讨论的其他器件: TLC59581TLC59582TLC59213

您好!

我必须制作 一个标牌 LED 显示屏驱动器,其米色 LED 为 7x56 RGB LED。

我找到了一个 SLVUAF0。 TLC5957是最适合我应用的组件吗?

具有 CAN 菊花链的 TLC5957数量是否有限制?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    TLC5974适用于7x56 RGB LED。 我们还有用于此类 RGB LED 应用的 TLC59581/TLC59582。

    菊花链的数量没有限制、但 IC 级联越多、GCLK 的频率要求就越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有用于驱动列的最新组件?

     我已经发现 TLC59213可以驱动 柱、但简单的 MOS 可能是最好的解决方案吗?

    VLED 将为24V

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 西里尔、

    我们在参考设计中使用 的是 APM4953