请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 各位专家:
当我尝试在电池 D20上写入数据时、错误消息"Enter a value in the range from 1k to 100k"显示如下。
我想我应该修改这个扩展表、但是我不熟悉这个宏。 如何输入大于100K 的值? 或者、如果其他单元格不使用单元格 D20的值、我不需要修改它。
此致、
Uchikoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
当我尝试在电池 D20上写入数据时、错误消息"Enter a value in the range from 1k to 100k"显示如下。
我想我应该修改这个扩展表、但是我不熟悉这个宏。 如何输入大于100K 的值? 或者、如果其他单元格不使用单元格 D20的值、我不需要修改它。
此致、
Uchikoshi
您好、 Uchikoshi、
我已附上网上提供的未锁定版本的工作表。
请使用这个。 e2e.ti.com/.../TPS26600-_2D00_-Design-Calculator_5F00_Unlocked.xlsx
此致、Rakesh