This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:原理图审阅

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912762/lm5060-q1-schematic-review

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的先生:


我使用 LM5060-Q1在拉电流@ 1和拉电流@ 2之间进行热插拔

来源@ 1:SMPS 电源:48V DC
来源@ 2:电池电压:48V 直流

负载要求:48V @ 60A

我不希望从拉电流@ 1到拉电流@ 2的任何延迟变化。
我的负载不应再出现任何干扰变化。

我的第一个优先级是 Source @ 1。 如果源@ 1发生故障、源@ 2应接管负载要求。

我请求您查看我的 LM5060-Q1相关原理图、并验证该原理图是否满足我的要求。

您能否共享您的邮件 ID。
我将分享原理图。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我给您的私人联系人电子邮件 ID 发了消息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢你  

    我现在将分享原理图