This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:输出端的高频振荡

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911982/lm5060-high-frequency-oscillation-at-output

器件型号:LM5060

你(们)好  

我使用 LM5060来驱动汽车机器人中的2个200W 无刷直流电机、但 输出端出现高振荡。

通常 、当机器人停止移动时会发生振荡。 我想知道什么可能会导致这种情况发生?

 该振荡会影响电机的 RS485线路并导致其挂起。

由于电机的总电容为6000uF、因此我使用驱动器来控制浪涌电流。

如果机器人在关闭时通过手动方式移动、P-MOSFET 将阻止反向电流流动。

C13未安装组件。

我尝试移除 P-MOSFET 器件、但振荡仍然会发生。

黄色是一个电机的电流

绿色表示电机的电压

蓝色连接到任何地方、示波器内部接地。 (比率错误、请 x10振幅)

通常 、当机器人停止移动时会发生振荡、但有时会在移动时发生振荡。  

此外、如果我提起机器人并使电机在空载条件下运行、似乎不会发生振荡。

如果有人能提供帮助、我将不胜感激。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传照片!

    https://imgur.com/a/AwvQhqc

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    感谢您的支持!

    BLDC 电机的特性因制造而异。 您能否在 BLDC 电机由直流电源供电时获得与应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva683a/slva683a.pdf 中图1至图5类似的测试波形。 这有助于了解电机特性并检查 LM5060的交互方式。

    在第二种情况下、LM5060电路处于设置状态、在启动、运行和停止场景期间提供 Vin、Vout、GATE、输入电流的测试波形(单个示波器快照)。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    感谢您的回复!

    这是启动期间很久以前捕获的波形。

    黄色是输入电压、绿色是电机电压、红色是输入电流。

    https://imgur.com/a/AzUTVSg

    很难获得振荡的波形、因为有时根本不会发生振荡。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    启动波形看起来不错。  

    您能否捕获振荡行为、并在启动、运行、停止场景期间提供 Vin、Vout、GATE、输入电流的测试波形(单个示波器屏幕截图中)来解决该问题

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    感谢您的回复。

    这是启动、运行和振荡期间的波形

    黄色是输入电流、蓝色是输出电压、绿色是 MOSFET 栅极。

    https://imgur.com/a/0d60ljf

    今天我发现、即使只是在机器人上放置一个电流探头、探头内部也没有任何东西、振荡波形仍然会出现。

    因此、我认为可能还有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    为什么在启动6000uF 电容期间没有浪涌电流?

    从直流电源运行时是否会出现类似的问题? 您能否在电机开关源和接地之间添加220uF 并进行检查  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    感谢您的回复

    电机的启动电流约为3A、因为计时器电容器为10uF、因此启动时间需要500ms。

    我尝试过这些、都有相同 的问题:

    整个机器人的电源

    机器人电源、电机电池

    电机电源、机器人电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    如果振荡与电源和 LM5060开关无关。 您能否向电机供应商咨询功能错误和异常电流。  

    此致、Rakesh