This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:REF3030

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: REF102, REF30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910864/ref3030-ref3030

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件: REF102
大家好、
我想对 REF3030的当前容量提出一些疑问。 
在我的应用中、我有6个350欧姆的负载、这些负载将由3V 供电、因此总排空电流将接近52mA。
我知道 REF3030的最大输出电流为25mA、压降为300mV、我还知道 REF3030的输出内部有一个缓冲器、可提供25mA 的最大电流。
在看到了所有这些要点之后、我想知道在将3个 REF3030并联以提供我需要的52mA 电流方面是否存在任何问题。
我可以在每个 REF3030中提供2个负载、但我的目的是创建一个独特的3V 电源平面。
感谢大家的关注!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    我不建议并联运行3个 REF3030。 如果您需要更多的输出电流、我们确实有替代方案。

    例如、请查看 REF102数据表的图7以了解输出电流升压功能。 我建议将图7b 与 REF3030配合使用、因为这可以提供更高、更安全的输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我以为可以使用晶体管来改善电流、但我害怕引入噪声、甚至会降低基准电压的精度。 您能指导我选择晶体管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    很抱歉、我可能会感到困惑。 REF3030的输出是否相互连接? 如果您只需要3个单独连接到2个350欧姆负载的 REF3030、则不会出现任何问题。 我只是不想将 REF3030的输出连接在一起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用单个 ref3030为2个负载供电、我对此没有任何问题。 
    但是、为了优化布局并生成单个电源平面、我需要一个具有极低噪声级别和超过52mA 电流容量的3V 电源。
    然后我打算​​将其中三个电容器并联(最大电流为75mA)、因为它们的输出具有缓冲器、我认为没有问题。 您告知我、不建议使用​​晶体管来放大输出电流、我想知道在进行这种调整时可以期待什么。
    输出纹波、噪声等会发生什么变化?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcoo、您能回答我吗?

    "我使用单个 ref3030为2个负载供电、我对此没有任何问题。

    但是、为了优化布局并生成单个电源平面、我需要一个具有极低噪声级别和超过52mA 电流容量的3V 电源。
    然后我打算​​将其中三个电容器并联(最大电流为75mA)、因为它们的输出具有缓冲器、我认为没有问题。 您告知我、不建议使用​​晶体管来放大输出电流、我想知道在进行这种调整时可以期待什么。
    输出纹波、噪声等会发生什么变化?
    谢谢你。"

    这就是我计划使用的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    此设计有一个大问题、3.3V 电源轨不会导致足够的电压差来为0.7 VBE 供电。 您是否具有更高的电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我的错。 是的、我有4.5V 电压轨。

    我想知道我在作出这项适应化修改时可以期待些什么。
    3V 电压轨输出中的纹波和噪声会发生什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF30具有 AB 输出级、因此它可以进行调整并确保在过冲和下冲时调节输出。 性能将受到一定程度的限制、因为它取决于4.5V 级的清洁程度。 我不希望精度/温度漂移发生变化。 主要变化与交流参数相关、因此电源有望成为 LDO 或其他线性稳压器。