This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:Webench

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912911/lmr50410-webench

器件型号:LMR50410

对于以下情况、我们对 LMR50410的新器件感兴趣。 但它在 WEBENCH 上看起来不起作用。 有什么问题?  

如果 LMR50410器件不正确、请告知其他器件。 谢谢。  

条件:  

输入电压:14V - 16V (26V 为最大值 等级)

输出电压:12V

输出电流:500mA

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、LMR50410X 应该正常。 您还可以在仿真器中尝试其 PSpice 模型来验证它。 谢谢。