请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410 对于以下情况、我们对 LMR50410的新器件感兴趣。 但它在 WEBENCH 上看起来不起作用。 有什么问题?
如果 LMR50410器件不正确、请告知其他器件。 谢谢。
条件:
输入电压:14V - 16V (26V 为最大值 等级)
输出电压:12V
输出电流:500mA
此致
Brian W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.