This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069取代了 LT4363

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912157/lm5069-lm5069-replace-lt4363

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1TPS2663

大家好、

我的客户正在考虑使用 LT4363 进行浪涌保护。 我发现 LM5069与 LT4363非常相似。 但是、LM5069支持最低9V 电压、LT4363支持4V 电压。 客户项目的输入电压范围为8V ~ 30V。

我们是否有支持更低输入电压的器件来提供浪涌保护? 或者您有其他解决方案吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 杨

    最大负载电流是多少。 ? 对于系统、可使用高达6A 的负载电流 TPS2663。 对于电流较高的系统、 LM74800-Q1可用于保护负载免受浪涌影响。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    感谢您的回复、让我们离线通信、然后我可以提供 SCH。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    最大电流低于2A、因此我向客户推荐了 TPS26600。

    根据 EVM 测试、客户发现启动时没有浪涌电流、Vout 逐渐上升。 如果存在10V 至30V 的输入瞬态、则存在巨大的浪涌电流、如下面的粉色所示。 黄色表示输入电压。

    您是否知道发生这种情况的原因以及如何解决它?

    谢谢。

    PS、您的电子邮件地址是什么? 我们可以离线通信。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 杨

    在此测试期间,输出电容器是什么?

    该器件已在 Vin=10V 时开启。 因此,当您在2ms 内应用10V 至30V 的输入阶跃时,输出电容器消耗的电流为 i=Cout*20V/2ms。 您能验证一下吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    该测试基于 EVM:https://www.ti.com/tool/TPS26600-02EVM

    客户将 C6修改为100nF。

    此外,这篇文章在操作上与我之前问过的一样:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/910467/3365546#3365546

    关于   \SHDN 引脚上内部上拉电阻器的值、 您说它是1Mohm。 我假设它是典型值、最小值和最大值是多少?

    客户的要求非常简单、即在10V 至30V 瞬态期间将浪涌电流限制在100mA 以下。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 杨

    您能否还检查输出电容 Cout 的值并告知我们

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    如您在 SCH 上所见、Cout 为 C5、为47uF。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 杨

    有些东西看起来很奇怪。 对于47uF、  浪涌电流= 47uF * 20V/2ms = 470mA、对于20V 阶跃输入、上升时间为2ms。

     您能否在10V 至30V 瞬态期间共享输入电压、输出电压、输入电流和 dVdt 引脚电压? 该器件已在输入为10V 时开启。 您将需要增大 UVLO 阈值以使软启动正常工作。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我知道。 如果客户想要限制浪涌电流、一种解决方案是他们可以重新启用吗? 对吧?

    我在上一个帖子中发布了另一个问题、您能否帮助回答?  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/3366157/reply?ReplyToContentTypeID=1

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的 Yang。

    此致、Rakesh