This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:关于 LP8863EVM GUI

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911294/lp8863evm-about-lp8863evm-gui

器件型号:LP8863EVM

大家好、

"0h - MBB_region0_BX"的含义是什么?  

当我将 0h 更改为1h 或2h 时、亮度会上升、当我选择"6h-fH - MBB_region0_BX"时、亮度会恢复为原始亮度。

此分组函数的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天是 ooo、稍后将重放您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    这意味着 LED 输出 x 亮度控制映射。 您可以通过寄存器模式和寄存器直接访问中的值来检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能解释0h、1h、2h 的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    请参阅数据表的第48页。 这意味着 LED0_GROUP 的不同值、与其他值(LEDx_GROUP)相同。