This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912630/tps55330-tps55330

器件型号:TPS55330

您好、先生、

什么可能的情况会导致 TPS55330出现"电流尖峰"?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这意味着电流尖峰是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参考下面的原理图、问题是 F404保险丝(1.25A)烧坏。

    请说明问题的可能原因?

     

    VIN (VPOWER):4.5V~5V

    输出电压(D5V_OTG):5.1V

    输出电流(最大值):900mA (满载)

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    1.25A 的保险丝电流能力非常有限。

    假设效率为90%、最大平均输入电流为5.1V*0.9A/4.5V/90%=1.13A。 但是、考虑到负载瞬态电感器电流阶跃、启动输入浪涌电流、输入电流将高于1.25A。  

    要进行检查、请在启动和负载瞬态期间探测输入电流、并选择电流能力更高的保险丝。 希望这会有所帮助。