This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:无法达到目标电流

Guru**** 2793815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912508/tps92692-failure-to-reach-the-target-current

器件型号:TPS92692

大家好、整个团队。  

使用 TPS9262的设计遇到了无法将输出电流提升到所需值的问题。

输入电压:24V
LED:12个 LED 并联(Vf=3.2至3.6V、If=0.5A)、总电流=1.0A  

基本设计遵循您提供的计算器文件。

通过调整微调器来调节 IADJ 的电压、当示波器测量电流时、它会在大约800mA 时进入断续模式。

我希望电流大约为1.0A (每个灯串0.5A)。

您能提出解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewoong、

    我相信、展板要求 RIS 的阻值小于0.12欧姆。  由于 RIS 降低、请将 R9260从0.12 Ω 更改为0.06 Ω、并将 Rslope (R2963)从49.9K 更改为100K。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如您所建议的、我将更改电阻并查看问题是否得到解决。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它运行良好。

    我认为、在扩展表的 RIS 注释部分中、对于电感器一词存在困惑。

    问题已解决。

    谢谢你。