This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:在 VIN 之前导通 ON 引脚时的软启动(上升时间)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22975, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911652/tps22919-soft-start-rise-time-when-on-pin-turn-on-before-vin

器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件: TPS22975TPS22976

您好、专家、

我的客户对 TPS22919上升时间有疑问。

正常情况下、在 VON 打开之前提供 VIN。

在这种情况下、TPS22919应采用数据表说明。

当 Von 在 VIN 之前开启时、TPS22919如何用于启动?  

VIN UVLO > T_DELAY > T_RISE (?)

 或

未应用上升时间、并且开关从 Vin UVLO (?)完全导通

 或

其他(?)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    欢迎使用 E2E!

    Von 在 VIN 未被测试前打开时的情况。 在这些条件下、器件不会损坏、但假设应用没有时序要求。 在这些条件下使用器件时、我们无法保证任何时序特性。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的回答。

    客户还有一些其他问题。  

    例如、如果 ON 引脚由电阻器上拉至 Vin、则 ON 引脚与 Vin 具有相同的时序。 TPS22919将如何工作?

    TPS22919是否具有用于输入电压的 UVLO?

    此外、客户还在考虑 TPS22975和 TPS22976。

    您是否在 Vbias、Vin 和 on 之间有电源序列要求? (必须满足)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    为了确保将 ON 引脚连接到 VIN 时数据表中的时序特性、客户必须在 ON 引脚与接地之间添加一个电容器、以便在 ON 引脚上产生 RC 延迟、从而防止两个信号具有相同的时序。 如果未包含 RC 延迟、器件仍将正常工作、但负载开关的时序可能与数据表中所述的不同。

    TPS22919的 UVLO 为1.6V、如数据表中建议运行条件部分的最小输入电压范围规格中所述。

    对于具有 VBIAS 的器件、必须在 VON 切换为高电平之前向 VIN 和 VBIAS 施加电压、以确保数据表中描述的时序。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    对于具有 VBIAS 的器件、Vbias Vin 之间是否有任何序列要求

    Vbias > Vin:我认为这是正常情况。

    Vin > Vbias:没关系吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    对于 VBIAS 和 VIN、无需执行任何序列、因为在 ON 引脚切换为高电平之前、开关将被禁用。 只要在 ON 引脚切换为高电平之前同时应用 VIN 和 VBIAS、序列就无关紧要。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    非常感谢您的回答!!

    谢谢

    穆克