This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:验证:EN 为低电平时的输出电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912601/tps63900-verification-output-voltage-when-en-is-low

器件型号:TPS63900

您好!

我知道、当稳压器 EN 引脚为低电平时、稳压器将被禁用。

当 EN 引脚为低电平时、输出电压是多少?

稳压器的输出电压是0V 还是稳压器输出端有任何小电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输出电压将为零