This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:TPS92513可通过60V 输入和500mA 电流驱动多少个串联 LED?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912748/tps92513hv-how-many-led-in-series-can-be-driven-by-tps92513-with-60v-input-and-500ma-current

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件:TPS92513

 大家好、

 我的一位客户考虑将 TPS92513用于他们的净产品。

 他们想知道 TPS92513可通过60V 输入和500mA 电流串联多少个 LED?

 请给我回复。

 您的重播将不胜感激。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    从数据表中:

    "TPS92513设计为在 BOOT 至 PH 电压大于时以高达100%的占空比运行
    至少为2V。如果启动电容器电压降至2V 以下、则启动 UVLO 电路会关闭 MOSFET、
    这允许引导电容器重新充电。 引导电容器保持所需的电流
    MOSFET 导通很低。 因此、在启动电容器刷新之前会发生许多开关周期。 在这里
    转换器的有效占空比非常高。"

    该器件将在接近100%的占空比下运行、引导电容器将只需要开关节点循环以进行引导刷新。  这是一个降压转换器、因此输出电压需要略低于输入电压。

    如果 LED 的 Vf 为3.0伏、则它几乎可以支持20个 LED、但有许多注意事项、例如 LED Vf 容差、热(越冷通常意味着 Vf 越高)等

    因此、简而言之、输出几乎可以是60V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Irwin、

     非常感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。