This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:降额要求

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912775/tps63021-derating-requirements

器件型号:TPS63021

大家好、  

我的客户将 TPS63021用作系统电压的3V3稳压器。  当电池电压降至3V 时、其效率似乎低于预期。 这是他们将允许的最低电压,但他们需要2.4A (数据表图的电流为2.35A 时更大)。 它们还有 可能满足的降额要求。  

如果它们遵循4层或6层 PCB 的 PCB 设计指南,您能否估计它们在2.4A @3V 和100摄氏度裸片温度下是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    客户发现了什么效率? 使用哪种电感器。 从数据表中可以看出、它似乎接近80%。

    环境温度是多少?它是否仍然处于空气状态?