This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:具有多个阶跃的输出上电波形

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912720/tps56221-output-power-up-waveform-with-many-steps

器件型号:TPS56221

你(们)好。

我知道、在启动期间、tps56221可能会触发电流限制。 但是、在我的一位客户设计中、没有负载启动测试、加电波形中有许多步骤。  我尝试增加电感和软启动时间、但没有改善。 我还会减小输出电容。

还有其他措施可以尝试吗?

我在此附上原理图。

e2e.ti.com/.../3v3.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您增加软启动时间时、您使用的 C579值是多少?

    您能否在同一屏幕上获得输出电压、软启动电压和输入电压的示波器图

    C579的1000pF 电容器仅提供60微秒的软启动时间。  在 EN/SS 引脚上使用0.1uF 电容