This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何设置锥形电流、因此可以改善电池不平衡?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912514/bq40z60-how-to-set-taper-current-so-can-improve-the-cell-imbalance

器件型号:BQ40Z60

当充电终止时、我们遇到了一个电池不平衡问题。  

电芯0电压:3.34

电芯1电压:3.37V

电芯2电压:3.84V

充电状态:94.00%

在这种情况下、SoC 无法达到100%。

检查我们的配置后、我们的锥形电流为800mA、但默认值为150mA。 如何定义此锥形电流? 较小的锥形电流或较大的锥形电流可以更好地实现电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BQ 发现一个电池是 OV、而由于电池不平衡、SOC 无法达到100%、BQ 会怎么做? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于平衡的最小 RSOC 为96%、我们是否需要降低它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加更多设置

    电池平衡配置 Bal Time/mAh 电池1 9. S/mAh
    电池平衡配置 Bal Time/mAh 电池2-4 12. S/mAh
    电池平衡配置 最小启动平衡增量 10. MV
    电池平衡配置 放松平衡间隔 18 000人 S
    电池平衡配置 用于平衡的最小 RSOC 96 %
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    您能否提供此日志文件?

    800mA 的锥形电流非常高、最好降低此电流、以便电池充电率接近100%。  

    电池平衡在 Qmax 更新之前不会被禁用、这可能会导致电池的电压差异。

    此致、

    Wyatt Keller