This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PD 上的最大和最小功率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912598/tps2373-maximum-and-minimum-power-at-pd

器件型号:TPS2373

尊敬的团队:

我不知道为什么 TPS2373数据表提到8级的最大功率为71W、最小功率为62W。

在我看来、最大功率应低于90W、最小功率为71W

如果是、数据表是错误的?

62W 的列代表什么?  

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    因此、数据表中的最大值和最小值与 PD 类别范围相关。  

    需要注意的是、PSE 和 PD 之间的以太网电缆存在固有的功率损耗。 IEEE802.3标准规定了100m 电缆的这些功率水平、因此有一个标准电阻。 由于这种电阻、导线会产生功率损耗。 因此、PSE 输出端的90W 是 PD 输入端的71.3W。  

    因此、8级 PSE 的范围是 PSE 上的75W-90W、或 PD 上的62W-71.3W。 因此、要将 PD 归类为8类、最小输出功率必须大于62W。 这有道理吗?  

    我同意 PD 栏上的最小功率不是最清晰的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师