This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100将电流感测电阻改为0.5R -我是否需要在 BQStudio 中更改寄存器?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912354/bq35100-bq35100-change-current-sense-resistor-to-0-5r---do-i-need-to-change-a-register-in-bqstudio

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们将使用0.5R 作为电流感应电阻器、而不是 TI 建议的0.1R、因为突发负载不够大。

我想知道我们是否需要将这个新值设置到 BQ35100的一个寄存器中? 哪个寄存器/数据存储器?

我还没有找到电阻器值的配置位置。 如果我们不需要配置 BQ35100、它如何在不知道电阻器值的情况下测量电流?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要仔细检查、0.5Ohm 感应电阻器将降低0.1Ohm 感应电阻器的最大突发电流、感应电阻器的值越低、可感应到的突发电流就越高。

    在仪表配置期间、通过向监测计提供恒定电流并将该值输入监测计来设置电阻值、它将根据该电流测量值计算您的精确感应电阻器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、0.5Ohm 最适合我们、因为我们的最大电流不会超过80至100mA

    >在仪表配置期间、将通过向监测计提供恒定电流并将该值输入监测计来设置电阻值、它将根据该电流测量值计算您的精确感应电阻器。

    在配置测量仪表期间

    我已使用 BQStudio (主要是化学 ID、EOS 模式)配置监测计、生成黄金映像(.fs)、然后将所有数据复制粘贴到.h 文件中、以便 C 代码可读。 在生产过程中、使用每个 BQ35100的黄金映像重写数据闪存。

    那么、我想知道您将电量监测计配置称为什么?

    如果是在运行监测计启动时、这意味着我们无需执行任何操作、计算将自动进行? 如何实现?

    >为监测计提供恒定电流并将该值输入监测计

    由于引脚 SRP 和 SRN 是输入引脚、BQ35100如何提供恒定电流? 否?

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bitou、

    完美、如果您的最大电流为100mA、我可能建议增大您的电阻器以实现更高的电流精度。

    通读 TRM 的第3.8节: https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf?ts=1591730216731&ref_url=https://www.ti.com/product/BQ35100

    它概述了需要计算的参数(CC 增益和 CC Delta)、以便正确校准感应电阻器。

    此致、

    Wyatt Keller