This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524的持续和脉冲负电压值是多少?、INx 和 ENx 引脚

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27533, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912645/ucc27524-what-s-the-continuous-and-pulse-negative-voltage-value-of-ucc27524-inx-and-enx-pin

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27533

你(们)好

UCC27524的连续电压和脉冲负电压值是多少?INx 和 ENx 引脚

在数据表中、它显示-0.3V、是连续值还是脉冲值?

在 UCC27533数据表中、

它显示连续值和脉冲值。

UCC27524A 具有更好的负值、但它没有 QFN 封装。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    指定的-0.3V 是一个连续值、而 A 版本是具有改进的输入负电压处理能力的同一器件。

    如数据表的"建议运行条件"部分所述、对于输入端具有负电压的应用、我们不建议使用 UCC27524。

    为了使驱动器实现最佳性能、我建议在 INx 引脚上使用一个小型 RC 滤波器和外部下拉电阻器、而 EN 可通过一个小型去耦电容器连接到 VDD。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou