This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505EXT:

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10505EXT, LMZ10503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912323/lmz10505ext

器件型号:LMZ10505EXT
主题中讨论的其他器件: LMZ10503

您好!

我在 MTBF/FIT 估算器页面上查找 LMZ10505EXT 组件( https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp)。

有时它返回 ME 错误404、另一些则返回 ME 模块0填充。

当它为零填充时、使用温度为0、配置级别为0.0激活能量0.0等。

可能是网站问题?

此致 Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    您是否需要 LMZ10505EXT 的 MTBF?

    如果是这样、下面是一个为该器件的3A 版本提供 MTBF 的最近线程: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/910055 我将检查两个器件的 MTBF 是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、我正在寻找使用 LMZ10505EXT 标识的5A IC 的 MTBF 的完整数据

    附上了我一段时间前为另一个组件下载的数据示例。

    我正在为 LMZ10505EXTe2e.ti.com/.../ADS8355-Reliability-Estimator-Results-Download.pdf 查找相同的表

    我的网络或浏览器可能出现无法正确加载网站的问题?

    此致 Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我们正在将此值加载到网站中、但需要一些时间。

    本周、我应该能够符合 LMZ10505EXT 的 MTBF 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    是的、MTBF 与 我在另一个 E2E 线程中为 LMZ10503提供的39、370、079值相同。