This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:参考电路

Guru**** 2510875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912459/bq25120a-reference-circuit

器件型号:BQ25120A

对于您的参考电路、连接电源正常和 PMID 有什么作用? 如果 PG 是输出、为什么 LED 会与该输出反向偏置? 如果我想使用 PMID、但希望它在电池充电时不输出任何内容、我该怎么办? 或者它是否得到了处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG 是一个开漏输出、通常连接到 LED 的阴极、LED 上拉至 SYS 或 PMID。

    无法打开和关闭 PMID。 您可以在 PMID 和负载之间连接负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电时、SW 是否仍输出1.8V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的