This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 RT1 & Amp;RT2不同的计算公式存在问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912498/bq25606-bq25606-rt1-rt2-different-calculation-formulas-problem

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616

您好、先生/女士

我有2个版本的 BQ25606规范。  先生/女士

我有2个版本的 BQ25606规范。 关于 RT1和 RT2计算、有两个公式。 我不知道什么是正确的。

相关说明如下:

请注意、

Taurus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在 BQ25616数据表中、我们使用 REGN 的百分比更新了数据表。 之前的 VREGN/VT1变为1/(VT1/VREGN)=1/VT1%、其中 Vt1%可以直接从数据表中的 EC 表中查找。 事实上、该公式与 VREGN 无关、因此新公式更加直接。 但这些方程仅具有不同的表达式形式。  

    此致、