This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:输出电容器选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912668/tps54824-output-capacitor-selection

器件型号:TPS54824

大家好、

我正在考虑在700kHz 时将 TPS54824从12V 转换为1.35V。

我想为输出电容使用220uF MLCC、但共振频率约为300kHz。

是否可以使用谐振频率低于开关频率的 MLCC?

我们计划使用的电容器是 GRM31CR60J227ME11L。

https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM31CR60J227ME11%23

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    使用谐振频率低于开关频率的输出电容器没有问题。 我之前在该部件上使用过类似的220uF 陶瓷电容器。 当使用这些220uF 陶瓷电容器时、我发现需要注意的一点是将环路交叉频率保持在远低于电容器谐振频率的水平上。 如果穿越频率太接近电容器的谐振频率、则可能导致环路中的增益裕度较低。 这不应成为问题、因为交叉频率应小于100kHz。

    由于这些电容器在开关频率下具有电感、我建议加入一些谐振频率高于开关频率的较小值电容器、以帮助减少输出纹波。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    纹波计算中使用的 ESR 值是否应为开关频率值?
    D-CAP2拓扑产品的交叉频率相当于数百 kHz。 它是否不稳定?

    感谢您的建议、我将把它与具有小电容的电容器结合使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于等效 ESR、我建议在谐振频率下使用电容器的阻抗。 低于谐振频率时、它主要是电容式的、高于谐振频率时、它主要是电感式的。

    在数百 kHz 交叉频率下、它可能不稳定、也可能不不稳定。 这只是需要注意的一点、因为它可能会导致环路具有低稳定性裕度。 如果有一些小电容器并联、则有助于避免不稳定的风险、因为它们会降低交叉附近输出电容器的总阻抗。