This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880 &放大器;其他器件、可满足 af、at、bt 供电要求

Guru**** 2592510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912296/tps23880-tps23880-other-devices-to-achieve-the-af-at-bt-powering-requirement

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件:TPS2372TPS23881

大家好、

您能否分享用于 af、at、bt 的 POE LED 解决方案? Manay 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在 PSE 端、TPS23881是要使用的器件。 TPS2372是 PD 解决方案。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

      LED 照明 应用 和 其他 应用 POE 要求有何不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    LED 照明可能需要 Autoclass 功能、只有 TPS2372可以支持此功能。 谢谢。  

    此致、

    一分钱