This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:UCC27212布局指南是指一个8引脚器件。

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912633/ucc27212-ucc27212-layout-guidelines-are-referring-to-a-8-pin-device

器件型号:UCC27212

您好!

需要更改第10.2和10.2.1章。 这两章都是指8引脚器件。 UCC27212是一款10引脚器件(WSON 10引脚)。

谢谢、Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heiko、

    感谢您关注 UCC27212。 感谢您指出 UCC27212驱动器的8引脚布局示例、这是一个10引脚 SON 封装。 许多100V 半桥栅极驱动器具有多种可用封装、引脚分配相同或相似、在某些情况下未使用引脚。 相同的一般建议布局指南适用于 UCC27212 DPR 封装。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、