This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:bq24610过流。 过压

Guru**** 2414110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912407/bq24610-bq24610-over-current-over-voltage

器件型号:BQ24610

您好、先生、

我的客户使用 bq24610、条件过流为3.2A。 过压为4.24V。

我们可以在 bq24610中进行设置吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

      4.2V 的充电调节电压可通过 VFB 上的电阻分压器网络进行设置、电池过压设置为 VFB 的104%上升。

    充电电流通过 ISET1引脚设置。  该充电器具有二级逐周期过流保护。 它监控充电电流、并防止电流超过编程充电电流的160%。 高侧栅极驱动器在检测到过流时关闭、并在电流降至过流阈值以下时自动恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户想要测试它、您是否建议如何测试?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

     要测试电池 OVP、请使用双向 Keithley 模拟电池并将电压提高到高于电池 OVP 条件。 观察 PH 以查看开关停止、输出电压以查看何时触发 OVP、以及 STAT 以查看故障指示。

    对于逐周期 OCP、我有以下有助于 实现的 PDF:bq2461x OCP 功能和 testing.pdf